Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3386
TOKYO, 7. desember 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag den umiddelbare kommersielle lanseringen av den nye u-serien med rulletrapper, som gir økt passasjersikkerhet og -komfort, og som i tillegg gir betydelige energibesparelser sammenlignet med tidligere modeller. Selskapet retter seg mot en årlig omsetning på 500 enheter i markedene ASEAN, Midtøsten, Latin-Amerika og India.
Rulletrapp fra Mitsubishi i u-serien
Produktnavn | Type4 | Nominell hastighet | Pris | Lansering | Salgsmål |
---|---|---|---|---|---|
Rulletrapp i u-serien |
Type S1000 Type S800 Type S600 |
0,5 m per sekund |
Per pristilbud | 7. desember 2020 | 500 enheter per år |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.