Pressemeldinger

Mitsubishi Electric forsker kåret til Kaggle Competitions Master i verdens største KI-konkurranseTittel, presentert for Kaggles topp 1 %, anerkjenner matematisk optimalisering og maskinlæringsferdigheter

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3784

Hotell i nærheten av Kenji Ueda of Advanced Technology R&D Center


TOKYO, 27. mars 2025 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at Dr. Kenji Ueda, en forsker ved selskapets Advanced Technology R&D Center i Japan, har blitt tildelt tittelen Kaggle Competitions Master av Kaggle, INC., et datterselskap av Google LLC og verdens største KI-konkurranseplattform.

Kaggle-medaljer anerkjenner vinnere for bruk av overlegne ferdigheter i matematisk optimalisering eller maskinlæring for å utvikle effektive løsninger på utfordringer som bedrifter og offentlige etater fremsetter. Tittelen Kaggle Competitions Master tildeles basert på det totale antallet medaljer en konkurrent akkumulerer. Dr. Ueda ble tildelt sin tittel som et resultat av å samle en gullmedalje og to sølv eller høyere medaljer i konkurranser de siste årene, og dermed oppfylle kravene til prisen.

Dr. Ueda har brukt sine avanserte ferdigheter og erfaring innen matematisk optimalisering og maskinlæring, finpusset gjennom daglig forskning og utvikling, for å konkurrere i Kaggle-konkurranser i samarbeid med interne og eksterne lagmedlemmer. Tidligere vant Dr. Ueda en sølvmedalje ved å havne på 29. plass blant 1054 lag i Santa 2023 - Polytope Permutation Puzzle1-konkurransen for å effektivt løse 3D-puslespill ved hjelp av KI.

Han vant også en gullmedalje ved å havne på 10. plass blant 1427 lag i ARC-prisen 20242 for å utnytte KIs abstrakte resonnementsevner. I tillegg sikret han seg en sølvmedalje ved å havne på 28. plass blant 1514 lag i Santa 2024 - Perplexity Permutation Puzzle-3konkurransen for å redusere forvirring for den store språkmodellen (LLM) ved å bruke KI til å omorganisere engelske ordsekvenser. Han vant også en sølvmedalje ved å havne på 43. plass blant 1120 lag i FIDE & Google Efficient Chess AI Challenge, som4 konkurrerer mot KI-sjakk med CPU, minne og filstørrelsesbegrensninger.

Dr. Kenji Ueda sa: “ Jeg er veldig glad for å ha blitt kåret Kaggle Competitions Master. Jeg vil uttrykke min takknemlighet til alle som har slått seg sammen med meg. Jeg vil fortsette å nyte å delta i eksterne konkurranser for å forbedre mine ferdigheter ytterligere og bidra til å løse samfunnsproblemer som oppstår i selskapets mangfoldige forretningsområder. "

Mitsubishi Electric utnytter sine sterke sider innen fysisk modellering, simuleringsteknologi og kompakt KI utviklet gjennom robuste komponenter for å skape KI-agenter som utvikler seg med brukere for å møte ulike behov på arbeidsplassen, som vedlikehold og produksjon. Selskapet vil fortsette å fremme sin FoU ved å integrere de høye tekniske ferdighetene til sine KI-ingeniører, inkludert Dr. Ueda.



  1. 1Holdes fra 19. desember 2023 til 1. februar 2024.
  2. 2Holdes fra 12. juni 2024 til 11. november 2024.
  3. 3Holdes fra 22. november 2024 til 1. februar 2025.
  4. 4Holdes fra 19. november 2024 til 7. mars 2025.

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler