Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3723
Illustrasjon av PIN-PD-brikke på 200 Gbps for optisk fiberkommunikasjon ved 800 Gbps og 1,6 Tbps
TOKYO, 20. august 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil begynne å sende ut prøver av sin nye PIN-fotodiode (PD)-brikke på 200 Gbps til bruk i neste generasjons optiske sendere/mottakere for å støtte fiberkommunikasjon ved 800 Gbps og 1,6 Tbps fra 1. oktober i år. Når den nye mottakerbrikken legges til i Mitsubishi Electrics utvalg av optiske enheter, kan eksisterende enheter som kan overføre ved 800 Gbps/1,6 Tbps, nå motta nye optiske data ved disse samme hastighetene, noe som dermed utvider kommunikasjonskapasiteten til optiske sendere/mottakere, inkludert for høyhastighetskommunikasjon i datasentre.
Den kommende lanseringen av PIN-PD-brikken på 200 Gbps for optisk mottak følger Mitsubishi Electrics lansering av en masseprodusert brikke for optisk overføring, den elektro-absorberende modulator-integrerte laserdioden (EML) på 200 Gbps (112 Gbaud firenivåers puls-amplitudemodulasjon [PAM4]), i april i år. Ved å utnytte selskapets veletablerte ekspertise innen optiske enheter ble den nylig annonserte PD-brikken utviklet ved å minimere det fotoelektriske konverteringsområdet i en brikkestruktur som integrerer baksidebelysning* og en konveks linse.
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.