Pressemeldinger

Mitsubishi Electric skal sende ut prøver av GaN-effektforsterkermodul på 16 W for massiv MIMO-basestasjoner for 5GAnvendelse i 32T32 massiv MIMO-antenner vil redusere produksjonskostnadene og redusere basestasjoners strømforbruk

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3707

GaN-PAM på 16 W for massiv MIMO-basestasjoner for 5G (MGFS52G38MB)


TOKYO, 4. juni 2024Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil begynne å sende ut prøver av en ny effektforsterkermodul (PAM – Power Amplifier Module) på 16 W i gjennomsnitt av galliumnitrid (GaN) for massiv MIMO1 (mMIMO)-basestasjoner for 5G den 11. juni. PAM-er, som kan brukes i 32T32R mMIMO-antenner2 for å redusere produksjonskostnadene og strømforbruket til mMIMO-basestasjoner for 5G, forventes å bli tatt mer og mer i bruk etter hvert som 5G-nettverk utvides fra bysentre til regionale områder. Mitsubishi Electric vil stille ut sin nye GaN-PAM på 16 W i USA ved IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS) 2024 i Washington, DC, fra 18.–20. juni.

I september 2023 begynte Mitsubishi Electric å levere prøver av en GaN-PAM som oppnår en gjennomsnittlig utgangseffekt på 8 W (39 dBm) over et bredt frekvensområde fra 3,4 til 3,8 GHz, egnet for 64T64R mMIMO-antenner på3 5G-basestasjoner. GaN-PAM-en på 16 W (42 dBm) som ble kunngjort i dag, oppnår enda høyere gjennomsnittlig utgangseffekt over et bredt frekvensområde fra 3,3 til 3,8 GHz og er egnet for 32T32R mMIMO-antenner, noe som utvider kommunikasjonsrekkevidden til mMIMO-basestasjoner for 5G og senker produksjonskostnaden ved å redusere det nødvendige antallet PAM-er.



  1. 1Trådløs teknologi som bruker flere antenner i både sender og mottaker for å forbedre kommunikasjonshastigheten og -kvaliteten
  2. 2Massiv MIMO-antenne som består av 32 sendere og mottakere
  3. 3Massiv MIMO-antenne som består av 64 sendere og mottakere

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler