Pressemeldinger

Mitsubishi Electrics design med vertikale flate rør i aluminium forbedrer varmevekslerens ytelse med så mye som 40 %Lavere energiforbruk og mindre kjølemiddel vil gi mer effektive klimaanlegg

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR ØYEBLIKKELIG KUNNGJØRING nr. 3641

Fig. 1 Varmeveksler med vertikale flate rør i aluminium


TOKYO, 1. november 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet et design med et vertikalt flatt rør (VFT) i aluminium som forbedrer varmevekslerens ytelse mer enn man tidligere har sett,* med en forbedring på opptil ca. 40 % i varmepumper** som brukes til oppvarming og kjøling (Fig. 1).

Den nye VFT-varmeveksleren kombinerer flate rør med liten diameter, som er plassert vertikalt og svært kompakt, og en kjølemiddelfordeler med høy ytelse med en struktur med doble rør som fordeler kjølemiddelet jevnt. Sammenlignet med konvensjonelle varmevekslere med horisontale flate rør (HFT) i aluminium reduserer Mitsubishi Electrics nye VFT-varmeveksler også kjølemiddelmengden takket være opptil ca. 20 % mindre internt volum sammenlignet med HFT-design. I tillegg brukte Mitsubishi Electric merkevarebeskyttet analyseteknologi for å utvikle et nytt ribbedesign som forbedrer dreneringen betydelig og eliminerer problemet med at smeltet rim fryser til is på ribbene og reduserer luftkontakt med varmeveksleren, noe som reduserer ytelsen.
Mens tradisjonelle varmepumper bruker kjølemidler med fluorkarbon som bidrar til global oppvarming, vil reduksjon av kjølemiddelmengden ofte føre til at varmeveksleren får redusert ytelse. For å redusere kjølemiddelmengden og samtidig forbedre ytelsen til varmeveksleren fokuserte Mitsubishi Electric på å redusere det interne volumet til varmeveksleren og øke overflatearealet av luft som kommer i kontakt med kjølemiddelet, og dette ble blant annet oppnådd ved å plassere et stort antall flate rør med liten diameter på en kompakt måte. Konvensjonelle HFT-varmevekslere bruker også et stort antall flate rør, men designet gir varmeveksleren lav ytelse fordi den ikke fordeler kjølemiddelet jevnt, ettersom kjølemiddelet er en blanding av gass og væske som påvirkes av tyngdekraften.



  1. *I henhold til Mitsubishi Electrics gjennomgang av stasjonære klimaanlegg for kjøling og oppvarming, per 1. november 2023
  2. **Varmer opp, avkjøler eller varmer vann med høy effektivitet ved å overføre varme mellom utendørs og innendørs luft

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler