Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3626
GaN-effektforsterkermodul for massiv MIMO-basestasjoner for 5G (MGFS48G38MB)
TOKYO, 14. september 2023 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil begynne å sende ut prøver av en ny effektforsterkermodul av galliumnitrid (GaN) til bruk i massiv MIMO1 (mMIMO)-basestasjoner for 5G den 21. september. Effektforsterkermoduler bidrar til å redusere strømforbruket til mMIMO-basestasjoner for 5G.
5G-mobilnettverk gir kommunikasjon med høy hastighet og stor kapasitet, og blir stadig mer populære over hele verden, med mMIMO-basestasjonene for 5G installert hovedsakelig i storbyområder. Siden disse basestasjonene bruker multielementantenner og et tilsvarende høyt antall effektforsterkere, spiller svært effektive effektforsterkermoduler en viktig rolle for å redusere strømforbruket og produksjonskostnadene til disse basestasjonene. I tillegg må effektforsterkermodulen levere 3GPP-kompatible lavforvrengningsegenskaper2 over et bredt frekvensområde for å være kompatible med nettverk i flere land.
Mitsubishi Electric vil starte prøveforsendelser av en GaN-effektforsterkermodul for mMIMO-basestasjoner for 5G som kan levere en gjennomsnittlig utgangseffekt på 8 W (39 dBm) over brede frekvenser fra 3,4 GHz til 3,8 GHz. Produktet er spesielt egnet for 64T64R mMIMO-antenner3 på grunn av den mer enn 43 % høyere PAE-driften. Den høye effektiviteten og lavforvrengningsresultatet kommer fra Mitsubishi Electrics nye GaN-HEMT-er (High Electron Mobility Transistors – transistorer med høy elektronmobilitet). Bredbåndsegenskapene i tillegg til den høye effektiviteten realiseres ved hjelp av selskapets originale kretsdesign og pakketeknikker med høy tetthet.
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.