Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR ØYEBLIKKELIG KUNNGJØRING nr. 3561
Infrarød sensor med termisk diode (MelDIR) som kan måle opptil 200 °C
TOKYO, 06. desember 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil begynne å sende ut prøver av en ny termisk sensor som kan måle inntil 200 °C den 1. februar 2023.
Selskapets eksisterende MelDIR, lansert i 2019, måler temperaturer fra –5 til 60 °C for bruksområder som oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC), sikkerhet, persontelling og smarte bygninger. «MIR8060B3» avansert signalbehandling og en optimalisert linse for å måle temperaturer på inntil 200 °C. Den forventes også å bidra til å redusere ledetiden mellom produktplanlegging og produksjon ved hjelp av brukerstøtteverktøy som termografieksempler, demonstrasjonssett og referanseutforminger.1
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.