Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3495
TOKYO, 3. mars 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil begynne å sende ut prøver av sin 50 Gbps DFB-laserdiode (DFB – Distributed Feedback) for optisk fiberkommunikasjon i femte generasjons (5G) mobilbasestasjoner den 4. mars. Den nye dioden samsvarer fullstendig med alle relevante standarder for optiske sendere/mottakere og oppnår bransjens bredeste* driftstemperaturområde for høyhastighets dataoverføring med stor kapasitet i 5G-mobilnettverk. Den vil være på utstilling på Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) 2022 i San Diego i USA fra 8. til 10. mars.
50 Gbps DFB-laserdiode (ML771AA74T)
Produkt | Modell | Bølgelengde | Driftstemperatur | Optisk utgangseffekt | Forsendelse av prøve |
---|---|---|---|---|---|
50 Gbps DFB- laserdiode |
ML771AA74T | 1310 nm | -40 til 90 °C | 8mW | 4. mars 2022 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.