Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3378
TOKYO, 1. oktober 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at byggingen av selskapets testanlegg for nullenergibygninger (ZEB – net Zero Energy Building) SUSTIE, som ligger på selskapets Information Technology R&D Center i Kamakura i Japan, vil bli fullført 14. oktober. I tråd med selskapets støtte til bærekraftsmål (SDG – Sustainable Development Goals) vil anlegget legge til rette for raskere utvikling og testing av stadig mer vanlige energiteknologier som samsvarer med ZEB, samt bidra til å realisere mer komfortable og energieffektive innendørsmiljøer.
ZEB-testanlegget SUSTIE
SUSTIEs logo
Nullenergibygninger er bygninger som tilbyr komfortable innendørsmiljøer, samtidig som det årlige primære energiforbruket holdes på eller nær null ved hjelp av for eksempel varmeisolasjon, solskjerming, bruk av naturlig energi samt anleggseffektivitet. Som ZEB Planner1 bidrar Mitsubishi Electric til å ta i bruk nullenergibygninger ved å tilby planleggings- og virksomhetsstøtte for å hjelpe bedrifter med å utvikle sine egne nullenergibygninger. Testanlegget SUSTIE skal brukes til omfattende demonstrasjoner og verifiseringer for å sette fart i den videre utviklingen av ZEB-teknologi. Forskning og utvikling vil drives fremover i samsvar med Mitsubishi Electrics ZEB+®2-filosofi. Konseptet for SUSTIE ble utviklet i samarbeid med professor Shin-ichi Tanabe ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Waseda-universitetet i Tokyo, og SUSTIE ble utformet og konstruert under tilsyn av Mitsubishi Jisho Sekkei. Navnet «SUSTIE» kombinerer ordene «sustainability» (bærekraft) og «energy» (energi) for å uttrykke ideen om et kontor for forskning på og demonstrasjon av energisparing og komfort.
Beliggenhet | 5-1-1 Ofuna, Kamakura, Kanagawa prefektur, Japan (lokalene til Information Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corporation) |
---|---|
Areal/konstruksjon | Bygning: 1 950 m2; Total gulvflate: 6 460 m2; 4-etasjers stålramme |
Investering | 4 milliarder yen (38 millioner USD) inkludert 1,6 milliarder yen (15,2 millioner USD) for demonstrasjonsutstyr |
Lansering | Oppstart i full skala i januar 2021 |
Energiytelse | Verdensledende BEI3-evalueringsindeks for primært energiforbruk på 0,06 (eller 0,41 eksklusive solenergiproduksjon) som mellomstor kontorbygning på minst 6 000 m2 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.