Pressemeldinger

Mitsubishi Electric lanserer 7,0-tommers WVGA TFT-LCD-fargemoduler med NFC-antenne og projiserte kapasitive berøringsskjermer Ideelle for en rekke bruksområder, for eksempel terminaler for tilgangskontrollsystemer

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3329

OPPDATERT, 20. februar 2020 - Selv om Mitsubishi Electric hadde planer om å delta og stille ut det nye produktet på embedded world 2020 i Nürnberg i Tyskland fra 25. til 27. februar da den opprinnelige pressemeldingen ble sendt ut, har det blitt besluttet at de ikke skal delta.

TOKYO, 23. januar 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de lanserer en 7,0-tommers WVGA TFT-LCD-modul utstyrt med en innebygd NFC1-antenne med kort rekkevidde og en projisert kapasitiv berøringsskjerm. Den nye modulen er utformet for en rekke bruksområder, for eksempel terminaler for tilgangskontrollsystemer. Vareprøvesalget begynner 31. mars 2020 via Mitsubishi Electric-kontorer over hele verden.

  1. 1.Near-Field Communication: trådløs kommunikasjonsstandard med kort rekkevidde som muliggjør kommunikasjon når enheter kommer nær eller i kontakt med hverandre

Mitsubishi Electric TFT-LCD-fargemodul med NFC-antenne projisert kapasitiv berøringsskjerm Modell AN070MC11ADA11

Med innebygde NFC-antenner kommer de nye modulene til å spare plass, gi bedre brukervennlighet og øke bruken av NFC-aktiverte tjenester og enheter.

De nye produktene vil bli utstilt på embedded world 2020 i Nürnberg i Tyskland fra 25. til 27. februar.

Produktegenskaper

  1. 1)Innebygd NFC-antenne sparer utstyrsplass og forbedrer brukervennligheten
    • Innebygd NFC-antenne fjerner behovet for en ekstern NFC-antenne, noe som bidrar til å minimere utstyrsplass
    • Optimal utforming av NFC-antennen muliggjør kommunikasjon gjennom LCD-skjermer; disse viser nøyaktig posisjon på skjermen hvor en bruker må holde det kontaktløse kortet eller smarttelefonen, noe som gir enkel og intuitiv betjening
  2. 2)Svært bred visningsvinkel, svært høy lysstyrke og høy kontrast muliggjør bruk på en lang rekke steder og på en lang rekke bruksområder
    • Gir en svært bred visningsvinkel på 176° vertikalt og horisontalt, svært høy lysstyrke (1040 cd/m2) og høy kontrast (1000 : 1)
    • Kan brukes utendørs og i andre lyssterke miljøer
  3. 3)En totalløsning som omfatter et stort utvalg av tilleggsutstyr inkludert berøringsskjermer
    • Gir en totalløsning, inkludert TFT LCD-modul, NFC-antenne, berøringsskjerm og styrekort
    • Har en rekke alternativer, for eksempel optisk liming2, som gir utmerket synlighet til og med utendørs og i andre lyssterke miljøer og styrket beskyttende glass med lav refeksjon, behandlet for å motstå fingeravtrykk
    1. 2.En struktur der en TFT LCD-modul med flytende krystaller, en berøringsskjermsensor og beskyttende glass er limt med harpiks.

Salgsplan

Produkt Modell Skjermstørrelse Oppløsning Forsendelser av prøver
TFT-LCD-moduler med NFC-antenne projiserte kapasitive berøringsskjermer AN070MC11ADA11 7,0-tommers WVGA 31. mars 2020

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler