Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3369
TOKYO, 3. september 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil begynne å sende prøver på sin 100 Gbps EML (Electro-Absorption Modulator Laser) CAN for optiske dataoverføringer i høy hastighet og med stor kapasitet i femtegenerasjons (5G) mobile basestasjoner på RAN-nettverk 1. oktober. Den nye modellen støtter også økt produksjon.
100 Gbps EML CAN (ML770B64)
Produkt | Modell | Bølgelengde | Brukstemperaturområde | Forsendelsesdato |
---|---|---|---|---|
100 Gbps EML CAN | ML770B64 | 1310 nm | – 40 °C til 95 °C | 1. oktober 2020 |
Mobile kommunikasjonssystemer over hele verden blir nødt til å håndtere økende datakommunikasjonsvolum på grunn av overgangen fra 4G til 5G, spredning av mobile terminaler inkludert smarttelefoner og nettbrett samt flytting av informasjon til nettskyen. Utbyggingen av 5G-mobilnettverk kommer til å kreve overføring av enorme mengder data til og fra basestasjoner i optiske kommunikasjonsnett med høy hastighet, noe som igjen vil drive etterspørselen for optiske enheter med høy hastighet og lavt strømforbruk. Den nye 100 Gbps EML CAN oppfyller ikke bare disse kravene, den bidrar også til større effektivitet i produksjon av optiske sendere/mottakere. Den nye 100 Gbps EML CAN som bruker TO-56 CAN-pakken, som er bransjestandard, vil bli levert for 5G-basestasjoner.
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.