Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3309
TOKYO, 3. oktober 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag lanseringen av en 12,1-tommers WXGA TFT-LCD-modul som er utviklet for bruk i krevende miljøer utendørs, for eksempel på byggeplasser og i tunge kjøretøy, samt for industrielle bruksområder og jordbruk.
De nye modulene gir en enestående kombinasjon av avanserte funksjoner, inkludert WXGA med høy oppløsning (1,280 × 800 piksler), svært brede 176-graders horisontale/vertikale visningsvinkler og høy lysstyrke på 1 500 cd/m2. I tillegg har de et høyt kontrastforhold på 1 000 : 1, et allsidig driftstemperaturområde på –40 til 80 °C samt høy vibrasjonsmotstand, attributter som har økende etterspørsel i markedet.
Vareprøvesalget begynner 31. oktober via Mitsubishi Electric-kontorer over hele verden.
Mitsubishi Electric TFT-LCD-fargemodul
AA121TJ11
Produkt | Størrelse | Oppløsning | Modell | LED-driver | Forsendelser av prøver |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-modul | 12,1-tommers | WXGA | AA121TJ01 | Implementert | 31. oktober 2019 |
AA121TJ11 | Ikke implementert |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.