Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3301
TOKYO, 10. September 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag den kommende lanseringen av en rimelig halvbrodriver med høyspent (600 V) integrert krets (HVIC) som oppnår lav pris og høy støymotstand ved å vektlegge grunnleggende funksjoner. Den nye HVIC-komponenten, utformet for kretser som driver effekthalvledere i vekselrettersystemer med lav kapasitet, forventes å senke strømforbruket til hvitevarer, elektriske sykler og industrielt utstyr. Salget starter 18. oktober 2019.
Ny rimelig 600 V HVIC (M81776FP)
HVIC-komponenter som driver effekthalvledere i vekselrettersystemer, blir mer og mer etterspurt for bruk i motorkontrollsystemer som bidrar til å spare energi og forbedre ytelsen til forbrukerprodukter og industrielt utstyr. Mitsubishi Electric HVIC-komponenter kombinerer høy pålitelighet, kostnadseffektivitet og kompakte utforminger.
Produkt | Modell | Spesifikasjon | Lansering |
---|---|---|---|
600 V HVIC | M81776FP | 600 V / -0,35 A, +0,2 A | 18. oktober 2019 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.