Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler verdens første metallkorrosjonssensor utformet for montering på kretskortRegistrerer metallkorrosjon forårsaket av kontakt med atmosfæren og bidrar til å forhindre utstyrssvikt

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3299

TOKYO, 4. september 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet det som antas å være verdens første* kompakte metallkorrosjonssensor som er liten nok til å monteres på kretskort. Den nye sensoren benytter metallkorrosjonsovervåkingsteknologi utviklet av Mitsubishi Electric som registrerer graden av korrosjon på metallkomponenter forårsaket av korroderende gasser som svovelforbindelser i atmosfæren. Bruken av flere sensorer med ulike nivåer av korrosjonsmotstand gjør at graden av korrosjon kan registreres i stadier, noe som bidrar til å forhindre utstyrssvikt. Mitsubishi Electric planlegger å ta den nye teknologien i bruk i hele industriutstyrsporteføljen.

  1. * i henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert 4. september 2019

Eksempel bruk av ny sensor

Viktige funksjoner

  1. 1)Verdens første kompakte metallkorrosjonssensor som kan monteres direkte på kretskort
    • Den enkle strukturen, som inkluderer en tynn metallfilm og motstander og måler bare 1,6 x 0,8 mm, gjør at sensoren kan monteres direkte på kretskort og lett kan tas i bruk i et bredt spekter av produkter som inneholder disse, som f.eks. industriutstyr. Denne antas å være verdens første i sitt slag.
    • Registrering under forhold som ligner mer på miljøet inne i utstyret, eliminerer behovet for å installere ytterligere måleinstrumenter, som eksterne sensorer.
  2. 2)Graden av korrosjon kan registreres i stadier
    • Fremdriften for eventuell korrosjon kan måles ved å måle økningen i elektrisk motstand i korrosjonssensorene.
    • Motstanden til korrosjonsensorene kan justeres ved å endre sammensetningen av og tykkelsen på deres metallinnhold.
    • Bruken av flere sensorer med ulike nivåer av korrosjonsmotstand gjør at graden av korrosjon kan registreres i stadier, noe som bidrar til å forhindre utstyrssvikt.

Når metaller utsettes for korroderende gasser i atmosfæren, går korrosjon fra overflaten til innsiden og blir til rust. Siden den elektriske motstanden i rust er titusenvis av ganger høyere enn motstanden i metall, kan fremdriften for eventuell korrosjon måles ved å måle økningen i elektrisk motstand.

Kjernespesifikasjoner

Konfigurasjon av korrosjonssensor
  • Består av en tynn metallfilm samt resistorer
  • Høy følsomhet oppnås ved å koble motstander serielt til en tynn metallfilm som fungerer som en leder
Dimensjoner
(B×D)
1,6 × 0,8 mm – størrelsen varierer ikke, uavhengig av materialet til eller tykkelsen på metallfilmen eller motstandens nivå

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler