FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3237
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Forventes å bidra til kommunikasjon med stor kapasitet og å redusere strømforbruket til mobile basestasjoner
TOKYO, 10. januar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet verdens første* digitalt styrte galliumnitridforsterker (GaN) med ultrabredbånd, som er kompatibel med et verdensledende utvalg av bånd på under 6 GHz fokusert på femte generasjons (5G) mobile kommunikasjonssystemer. Med en effektivitetsklassifisering** på over 40 % forventes forsterkeren å bidra til kommunikasjon med stor kapasitet og å redusere strømforbruket til mobile basestasjoner.
*i henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert 10. januar 2019
** Utgangseffektnivå som tilsvarer et modulert signal på 6,5 dB PAPR (peak-to-average power ratio)
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.