FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3235
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Enestående pulslysutgangseffekt på 3,0 W vil føre til ekstra lyse og miniatyriserte projektorer
TOKYO, 19. desember 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de kommer til å lansere pulslaserdioden (LD) ML562G86 for projektorer, med et levende 638-nm rødt lys, utgangseffekt på 3,0 W under pulsdrift, noe som er verdensrekord, og MTTF1 (Mean Time To Failure – middeltid til feil) på over 20 000 timer, den 1. april 2019. Den høye utgangseffekten og det brede driftstemperaturområdet til ML562G86 vil bidra til forbedret projektorlysstyrke og miniatyrisering. Prøvesalget starter 11. januar 2019.
1 Standardevaluering av pålitelighet
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.