FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3214
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Svært mangfoldig modell rettet mot medisinsk utstyr og industrienheter
TOKYO, 26. september 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annonserte i dag at de vil lansere en 12,3-tommers Wide HD TFT-LCD-modul til industribruk, inkludert medisinsk utstyr, maskinverktøy m.m. Den nye TFT-LCD-skjermen har en enestående kombinasjon av funksjoner, inkludert en ekstra bred skjerm, meget bred 176-graders horisontale/vertikale visningsvinkler, Wide HD med høy oppløsning (1920 x 720 punkter), svært høy lysstyrke på 1600 cd/m2, høyt kontrastforhold på 1000 : 1 og allsidig driftstemperaturområde på –40 til 80 °C. Vareprøvesalget begynner 1. november via Mitsubishi Electric-kontorer over hele verden.
Mitsubishi Electric forventer at den nye TFT-LCD-modulen kommer til å oppfylle stadig mer allsidige bruks- og installasjonskrav med den ekstra brede skjermen og de ekstra brede visningsvinklene, den høye oppløsningen, den ekstra høye lysstyrken, den høye kontrasten samt den ekstra varierte temperaturmotstanden.
Mitsubishi Electric tilbyr nå 35 TFT-LCD-moduler med meget brede visningsvinkler.
Produkt | Modell | Forsendelsesdato |
---|---|---|
12,3-tommers Wide HD TFT-LCD-modul | AA123AD11 | 1. november 2018 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.