FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3209
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Gjør det mulig med dataoverføring i høy hastighet og redusert strømforbruk i mobilnettverk
TOKYO, 4. september 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag lanseringen av en 25 Gbps EML CAN-modul som støtter optisk dataoverføring ved høy hastighet i RAN-nettverk i femte generasjons (5G) mobilbasestasjoner. Den nye modulen vil bli stilt ut ved China International Optoelectronic Exposition (CIOE) 2018 i Shenzhen i Kina fra 5. til 8. september, og vil bli kommersielt tilgjengelig fra 1. november.
Produkt | Modell | Bølgelengde | Driftstemperatur for deksel |
Forsendelsesdato |
---|---|---|---|---|
25 Gbps EML CAN |
ML760B54 | 1270 nm, 1310 nm |
–40 til 95 ℃ | 1. november 2018 |
Innføringen av 5G-mobilnettverk vil bli starten på overføring av enorme mengder data og føre til et behov for høyhastighets optiske kommunikasjonsnettverk. Dette igjen vil skape etterspørsel etter høyhastighets optiske enheter med lavt strømforbruk. Den nye 25 Gbps EML CAN-enheten imøtekommer disse kravene og vil bidra til å forbedre produktiviteten og effektiviteten i kundeinstallasjoner.
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.