FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3208

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric lanserer 7,0-tommers WXGA TFT-LCD-fargemodul

Ideell for allsidige utendørs måleinstrumenter og industrienheter

PDF-versjon (PDF:303.2KB)

TOKYO, 22. august 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annonserte i dag den kommende lanseringen av en ny 7,0-tommers WXGA TFT-LCD-modul til industribruk, inkludert utendørs måleinstrumenter, enheter m.m. Modulen vil gi en enestående kombinasjon av WXGA med høy oppløsning (1280 × 768 punkter), svært brede 176-graders horisontale/vertikale visningsvinkler, høy lysstyrke på 1000 cd/m2, et høyt kontrastforhold på 1000 : 1, et allsidig driftstemperaturområde på –40 til 80 °C samt høy vibrasjonsmotstand. Vareprøvesalget begynner 20. september via Mitsubishi Electric-kontorer over hele verden.

Mitsubishi Electric TFT-LCD-fargemodul
AA070TA11

Den nye TFT-LCD-modulen vil tilfredsstille økende markedskrav for allsidige bruksområder og installasjoner som krever funksjoner som høy oppløsning, brede visningsvinkler, høy lysstyrke og høy motstand mot vibrasjoner og ekstreme temperaturer.

Mitsubishi Electric tilbyr nå 34 TFT-LCD-moduler med meget brede visningsvinkler.

Produktegenskaper

1)
Høy oppløsning, meget brede visningsvinkler og høy lysstyrke for diverse måleinstrumenter og installasjoner
– WXGA-skjerm med høy oppløsning på 1280 (H) x 768 (V) håndterer tett informasjon.
– Meget brede visningsvinkler på 176°, både horisontalt og vertikalt, sørger for utmerket sikt i en lang rekke installasjoner.
– Høy lysstyrke på 1000 cd/m2 og høyt kontrastforhold på 1000 : 1 for god synlighet i lyse omgivelser. Dimmingsforhold fra 1 til 100 % sikrer synlighet uansett hvor sterkt lyset fra omgivelsene er.
– Nyutviklet LED-bakgrunnsbelysning øker lysstyrkeeffektiviteten med 30 % (i forhold til konvensjonell LED-bakbelysning med samme lysstyrke) og bidrar til lavt strømforbruk.
2)
Bredt driftstemperaturområde og høy vibrasjonsmotstand for utendørs industrienheter
– Robuste komponenter gjør det mulig med bruk i ekstreme miljøer fra –40 til 80 °C
– Optimalisert mekanisk utforming gir høy vibrasjonsmotstand på 6,8 Gs (7 ganger større enn 1,0 Gs på eksisterende Mitsubishi Electric «AA …»-produkter) for kompresjonsfester (eksterne LCD-enheter presset bakfra for å festes på kabinettet) eller 2 Gs for sidefester (festet til kabinettet via sidehull)

Salgsplan

Produkt Modell LED-driver Forsendelser av prøver
7,0-tommers WXGA TFT-LCD-modul AA070TA01 Implementert 20. september 2018
AA070TA11

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.