FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3175
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Forventes å bidra til å redusere størrelsen på og strømforbruket til IoT-enheter
TOKYO, 14. februar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet verdens første teknologi for trådløs kommunikasjon som er i stand til automatisk optimalisering ved hjelp av deres merkevareregistrerte teknologi for kunstig intelligens (AI), Maisart*, og avanserte digitale teknologi for å forbedre både ytelse og kapasitet. Tester har vist at forsterkeren oppnår dobbelt så høy vinning som normalt og forbedrer effektiviteten med 20 prosentpoeng sammenlignet med konvensjonelle systemer. Videre kan senderen bruke ulike tilgangsmodusstandarder for trådløs kommunikasjon mens den sender opptil tre vilkårlige driftsfrekvensbånd samtidig på én enkelt krets. Denne nyskapende teknologien, som inkluderer Mitsubishi Electrics merkevarebeskyttede AI og heldigitale teknologier, forventes å redusere strømforbruket betydelig, forbedre miniatyriseringen og støtte globaliseringen av multibånds IoT-utstyr for flere kommunikasjonsstandarder og -forskrifter.
*Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electrics AI skaper det aller beste innen teknologi)
Vinning | Effektivitet | Bånd/standarder | |
---|---|---|---|
Ny teknologi | 15 dB | 55% | 3 |
Konvensjonell teknologi | 12 dB | 35% | 1 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.