FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3174
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
TOKYO, 14. februar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en 16-strålers romlig multipleksingsteknologi som opererer ved 28 GHz for femte generasjons (5G) mobile basestasjoner, og at de har demonstrert det som antas å være verdens første1 5G-system til å oppnå 25,5 Gbps for én brukerenhet ved 28 GHz med båndbredde på 500 MHz. Mitsubishi Electric forventer at det nye mobilsystemet bidrar til å virkeliggjøre et samfunn der mobile enheter er koblet til overalt via bredbåndsoverføring. Detaljene om systemet vil bli kunngjort på IEICE Technical Committee på konferansen for radiokommunikasjonssystemer 28. februar. Utprøving utendørs er planlagt i regnskapsåret 2018.
1 i henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert 14. februar 2018
Den 16-strålers romlige multipleksingsteknologien består av åtte analoge frontmaskinenheter med lavt strømforbruk som danner 16 stråler og en digital MIMO-behandlingsalgoritme (multiple input, multiple output) for å redusere forstyrrelser mellom strålene. Det nye systemet utnytter de 4096 antenneelementene, mens beregningskompleksiteten tilsvarer bare 16 antenneelementer. Det nye mobile telekommunikasjonssystemet som opererer på 28 GHz, ga en spektral effektivitet på 63,7 bps/Hz2 og en nedlinkoverføringshastighet på 25,5 Gbps. Begge disse antas å forekomme for første gang i verden, med båndbredde på 500 MHz for én brukerenhet.
2 Tidsbelegg for nedlinkoverføring antas å være 80 % under overføringsintervallet. Resten av intervallet brukes for opplinkoverføring.
RF-modulen med tostrålers massiv MIMO-antenne har to aktive fasede gruppeantenneenheter (APAA) som opererer ved 28 GHz. Hver av dem består av 256 tett integrerte antenneelementer og RF-enheter. RF-modulens tykkelse på bare 7 cm, omtrent en tredjedel av tykkelsen til en tidligere enhet, vil gjøre det mulig med enkel installasjon for omfattende bruk av 5G-systemer.
Overføringsparametere | Maksimal kapasitet | Omtalt romlig overføringsteknologi | |
---|---|---|---|
5G | 500 MHz 16-strøms parallelloverføring | 25,5 Gbps | 16-strålers romlig multipleksingsteknologi for enkeltbruker3 |
Konvensjonell (4G) | 60MHz 4-strøms parallelloverføring | 788Mbps4 | MIMO-teknologi for enkeltbruker |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.