FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3140
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Vil bli den største Diamond Vision™-skjermen i Asia-Stillehavsregionen og vil måle ca. 19 x 72 meter, skjermbildet vil dekke et areal som tilsvarer mer enn fem tennisbaner
TOKYO, 26. oktober 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har avdekket en Diamond Vision™-skjerm på varehuset SOGO i Hongkongs ikoniske Causeway Bay som forventes å bli Hongkongs største LED-skjerm med Hongkongs fineste oppløsning. Skjermen måler ca. 19 x 72 m, noe som tilsvarer mer enn fem tennisbaner. Den er i stand til å vise seks vertikale bilder i Full HD (B 1080 piksler x H 1920 piksler). Den har fått navnet «CVISION» på grunn av den krystallklare, fargerike og fengslende kvaliteten samt den ikoniske plasseringen, og settes offisielt i drift 27. oktober.
CVISION kommer garantert til å bli en av Hongkongs nyeste attraksjoner samt en fremtredende del av byens nattlandskap. Den gir en enestående kombinasjon av høy kontrast og bred horisontal og vertikal synlighet.
CVISION inkluderer Mitsubishi Electrics merkevarebeskyttede LED-brikker med svarte utvendige pakker, som reduserer lysstyrken når de er av og øker kontrasten når de er på. I tillegg minimerer korte, takskjeggaktige sjalusier kontrastforringelse når sollys treffer skjermen, noe som bidrar til at CVISION oppnår 50 % høyere kontrast enn selskapets vanlige skjermer. CVISION er lett å se fra sidevinkler eller på nært hold i solskinnet og har en 80° nedovervendt visningsvinkel sammenlignet med de standard 45°.
Fremover forventer Mitsubishi Electric å utvide LED-skjermvirksomheten i Hongkong og Stor-Kina med å gi CVISION en fremtredende plass i Diamond Vision-serien.
Mitsubishi Electric har installert Diamond Vision-skjermer på mer enn 950 steder over hele verden, inkludert noen av de travleste forretningsstrøkene i verden, for eksempel ALTA VISION i Shinjuku i Tokyo og 1535 Broadway på Times Square i New York.
Produkt | Diamond VisionTM |
---|---|
Effektiv skjermstørrelse | 71,68 m (b) x 19,2 m (h), ca.1376,3 m2 |
Skjermtype | Utendørs LED-skjerm med fullfargevisning (med fulle svarte pakkede LED) |
Pikselkonfigurasjon | 10,0 mm pikselavstand, SMD 3-i-1-type |
Totalt antall piksler | 13 762 560 piksler ; 7168 (B) x 1920 (H) |
Lysstyrke (justering) | 6000 cd/m2 (64-trinns) |
Pikseltetthet | 10 000 piksler/m2 |
Behandling (gråtoner) | 65 536 trinn/farge (16-biters) |
Visningsvinkel | ±80° horisontalt, +68° til –80° vertikalt (sammenlignet med standard +26° til –45°) |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.