FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3127
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Egnet for måleinstrumenter og håndholdte enheter
TOKYO, 6. september 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annonserte i dag den kommende lanseringen av en ny 10,1-tommers WXGA TFT-LCD-modul til industribruk inkludert måleinstrumenter og håndholdte enheter. Modulen vil gi en enestående kombinasjon av WXGA med høy oppløsning (1280 × 800 punkter), svært brede 170-graders horisontale/vertikale visningsvinkler, 1000 cd/m2 høy lysstyrke, driftstemperaturområde på –40 til 80 grader Celsius og tynn, lett design. Vareprøvesalget begynner 1. oktober via Mitsubishi Electric-kontorer over hele verden.
Den nye TFT-LCD-modulen vil tilfredsstille økende markedsbehov for høy oppløsning, brede visningsvinkler, høy lysstyrke og motstandsdyktighet mot ekstreme miljøer for allsidige bruksområder og installasjoner. Mitsubishi Electric tilbyr nå 31 TFT-LCD-moduler med meget brede visningsvinkler.
Produkt | Modell | Forsendelse av prøve |
---|---|---|
10,1-tommers WXGA TFT-LCD-modul |
AA101TA12 | 1. oktober 2017 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.