FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3103
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
TOKYO, 8. mai 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annonserte i dag at de lanserer en 19,0-tommers SXGA TFT-LCD-fargemodul, som er utstyrt med projisert kapasitiv berøringsskjerm som benytter et dekkglass som er opptil 5 millimeter tykt. Vareprøvesalget begynner 30. juni via Mitsubishi Electric-kontorer over hele verden. Den nye modulen blir vist under 20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring) på utstillingen i Tokyo Big Sight fra 10. til 12. mai.
Mitsubishi Electric TFT-LCD-fargemodul med projisert kapasitiv berøringsskjerm
AA190EB02-PCAP
Den nye modulen vil møte økende industrielle behov for ekstra tykt dekkglass eller dekkglass som kan brukes med hansker. Den gjør det også mulig med nøyaktig multitouch-føling selv når skjermen er våt. Kombinasjonen av disse banebrytende berøringsfunksjonene og Mitsubishi Electrics utprøvde TFT-LCD-teknologi vil støtte en rekke bruksområder og installasjoner.
Produkt | Modell | Skjermstørrelse | Oppløsning | LED-driver | Forsendelse |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-modul med projisert kapasitiv berøringsskjerm |
AA190EB02-PCAP | 19,0-tommers | SXGA | Medfølger | 30. juni 2017 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.