FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3238
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Miljøvennlig teknologi reduserer bruk av svovelfluorid
TOKYO, 17. januar, 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet to teknologier for gassisolerte høyspenttavler: en buekjølingsteknologi som oppnår en 25 % forbedring i avbrudd av elektrisk strøm i høyspenttavler som er isolert med svovelfluoridgass (SF6) og brukes i høyspentsystemer, og en teknologi for dielektrisk belegg med høy tetthet som forbedrer isolasjonsytelsen med 30 % i høyspenningsledere. De to teknologiene vil bidra til ytterligere miniatyrisering av høyspenttavler og til å redusere bruken av SF6-gass, som har en GWP-verdi som er 22 800 ganger større enn for CO2.
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.